This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:MPPT 模式下的意外行为

Guru**** 2550830 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005007/bq25798-unexpected-behaviour-in-mppt-mode

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!
我已经为此芯片制作了一个 EVAL 板、并使用 TiChargerGUI 和 USB2any 对其进行连接和控制。

这些基础知识都按预期工作。
但是、在 MPPT 模式下、我会看到一些意外行为。

当使用 VOC_DLY (50ms)并将其改回时、请保持输入电压不变、装置停止完全调整 MPPT 值。
我发现的另一个问题是、在一段时间未施加输入电压后、它会缓慢升高、无法开始充电。 在快速 Vin 下电上电后、它会恢复正常。

在我看来、专业生产 IC 在这里仍然存在一些问题?
器件版本为7。

感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查一下您的 MPPT VOC 测量周期是多少? 如果您在已经处于具有 VINDPM 调节的 MPPT 中时降低输入电压、此部件将停止获取电流、这是因为您下降到低于 VINDPM 值。 一旦器件重新测量开路电压、它将恢复。 这是因为 MPPT VINDPM 只在每个 MPPT VOC 测量周期内更新。

    对于第二个问题、您能否更详细地描述您施加的电压中没有开始充电?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。