This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:GPC 工具:无法使用可接受的 SOC 错误估算创建 CEDV 参数

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003722/bq34110-gpc-tool-unable-to-create-cedv-parameters-with-acceptable-soc-error-estimation

器件型号:BQ34110

大家好、

我们已将特征描述日志数据从高功率 LFP 单元上传到 GPCEDV 工具。 该应用在相当宽的温度范围内使用非常高的放电电流(典型值为~2C、平均值高达~6.5C)(仍符合电池制造商的规格)。 遗憾的是、GPCEDV 无法通过合理的低 SOC 误差估算来适应所有这些数据。 我们尝试了许多不同的 FitMaxSOC%、FitMinSOC%、LearnSOC%值、但结果仍然不令人满意。

我们怀疑此错误的来源是冷态电池自热(请参阅下图)。 是否可以通过修整 FitMaxSOC%、FitMinSOC%、LearnSOC%来实现收敛、或者我们应该将放电流减少到例如2C/4C?

请就此事提出建议。

  


e2e.ti.com/.../1803.log.zip

提前感谢您

Dimitrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitrios、

    对于短期解决方案、我将降低特征评定阶段的放电率、请首先使用标称速率。 此外、请发布您的日志文件、以便我可以尝试在内部运行它们、以查看我可以获得何种结果。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos、

    非常感谢您的回复。 日志文件已附加(文件1803.log.zip)。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Dimitrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将附上一个屏幕截图、其中整合了所有六个特征评定测量的电压与 RemCap 曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用2V 端接、由于石墨级和高放电率导致的自发热和电池电阻变化而产生的奇怪形状对于精度来说无关紧要、因为您的端接仍在曲线中一个明显减小的部分进行。

    您的设置有一个问题:

    FitMaxSOC%= 9
    FitMinSOC%=7
    LearnSOC%= 2

    LearnSOC 应始终在 Max 和 Min SOC 上进行测试、否则您不合适
    您需要最高精度的曲线部分(学习 SOC)。
    我通过以下方式获得了更好的结果(请参阅随附的):

    FitMaxSOC%= 5
    FitMinSOC%=1
    LearnSOC%= 2

    需要提到的一点是、由于某种原因、室温的精度较差、这是不寻常的。

    由于这是一个非常高的放电率、因此自发热是一个非常重要的因素、看起来是这样的

    即使测得的温度升高仅略高、高速率电压实际上会高于末尾的低速率电压。

    可能未正确测量温度升高。

    我想知道热敏电阻的位置及其连接效果是否可以改进、或者测试是否可以在更真实的热性能下运行

    仿真实际器件的环境(热箱)、以便热处理室风扇的冷却不会与读数相交错

    热敏电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../results.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yevgen 您好、

    遗憾的是、实际电池组及其外壳在特征评定开始时尚未准备就绪。 但是、凸缘型温度传感器非常牢固地连接到电缆凸缘上、并且非常接近(~ 1cm)正极。 此外、传感器还受到保护、防止风扇直接气流。 因此、我倾向于认为温度数据不是完全不准确的。

    我们再次尝试提高安装精度、假设在低温下不会发生高速放电。 因此、我们将 lowtemp_lowrate.csv 的内容复制到 lowtemp_highrate。csv。 我们使用各种拟合参数将此"新"日志集上传到了 GPCEDV。 到目前为止、我们获得的最佳结果是使用 FitMaxSOC%= 45、FitMinSOC%= 1、LearnSOC%= 1:

    EMF   3400    
    EDVC0   813    
    EDVC1   0    
    EDVR1   50.    
    EDVR0   164.    
    EDVT0   5171    
    EDVTC 3.       
    VOC75   3316    
    VOC50   3291    
    VOC25   3237    
             
    文件   SOC 错误、通过百分比    
    roomtemp_lowrate.csv   3.9108833721154   0
    roomtemp_highrate.csv   -3.45108699858289   1.
    hightemp_lowrate.csv   -0.851390297966846   1.
    hightemp_highrate.csv   -0.892860216595294   1.
    lowtemp_lowrate.csv   -6.06922751851593   0
    lowtemp_highrate.csv   -6.06922751851593   0

    使用 MaxFitSOC%= 45的理由是、较小的数字会提交重要的日志数据、从而导致不合理的低 EMF 结果。 我们仍然担心 LearnSOC%= 1。 此结果是否正常?

    如果上述结果无法使用、我很难理解下一步要做什么、因为在我看来、CEDV 拟合算法不仅需要严格的单调电压与 DOD 曲线、还需要这些曲线不会偏离二阶多项式。 如果确实如此、我们应该描述使用低得多的放电流的特征。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LearnSOC 1%仅意味着您系统中的学习将在1%的点完成。 如果这是可接受的、并且系统实际上允许放电到此时、则这是一个合理的设置-只需确保您还更改了电量监测计 DF 中的 LeanSOC。

    其余结果现在看起来是合理的。

    对于未来、应该使用稍低的放电流来避免 LiFePO4/石墨系统中电阻"峰值"上出现很大的 IR 压降和上升、因为在低速率下不可见、但在高速率下可能非常明显、正如您所观察到的那样。 您可以正确地看到、预期曲线必须是单调的并不断减小、至少在最大拟合和最小拟合设置之间的曲线部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yevgen、

    非常感谢您的宝贵意见。

    此致、

    Dimitrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yevgen、

    有关类似应用未来表征尝试的最后一个问题:GPCEDV 是否可以在其中一个温度组上使用不同的放电率? 例如:

    Hightemp_highrate:100A

    Hightemp_lowrate:40A

    Roomtemp_highrate:100A

    房型温度_低价格:40A

    lowtemp_highrate:50A

    lowtemp_lowrate:20A

    此致、

    Dimitrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于不同的温度、可以使用不同的速率。 该工具不会对电流做出任何假设、它会直接从每个日志文件中获取电流。 因此、在低温下使用较低的速率是合理的、例如、如果放电过早地以高速率终止、则在放电期间达到较大的总容量。

    此致、
    Yevgen