This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:ADC 充电电流值错误、快速充电电流高、输入电流源有限

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004704/bq25895-adc-charge-current-wrong-value-for-high-fast-charge-current-with-limited-input-current-source

器件型号:BQ25895

尊敬的支持:

我的客户使用我们的 EVM、将 Vbus 连接到电流限制为80mA 的5V 电源以进行测试(用于模拟太阳能电池板)。

当对320mA 的充电电流进行编程时、我们的 ADC 读取的充电电流为100mA;这是一致的、并且在我们的充电器和电池之间进行了物理测量(90mA)。

以下是这些设置的效果良好:

但是、当充电电流设置为1.536A 时、ADC 电流读数为0、而充电器和电池之间的电流仍为90mA:

对此行为是否有任何解释和解决方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该位的分辨率不是很高(50mA 步长)、这可能是问题的一部分。 多次读取后、ADC 是否会始终读取0mA?

    此外、必须满足以下条件才能读取 ADC、如果您处于 VINDPM 状态、则总线电压可能过低、并且您正在更改模式: V (VBUS)> VBAT + V (SLEEP)且 VBAT > VBAT (SHORT)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的、我们每次读取的电流为0mA、而电池测量的电流为90mA。

    正如您在打印屏幕中看到的、Vbus 为5V、Vbatt 为3.664V、因此我们有足够的 Δ VIN/Vout 空间。

    奇怪的是、两个测试之间的唯一变化是充电电流...

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我在工作台上看到同样的问题、我将尝试在明天的实验中进行确认。 充电电流的设置不应影响 ADC 值、尤其是当您在两种情况下都处于 VINDPM 状态时。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够看到与您相同的行为、唯一改变的是充电电流寄存器、当电流大约为100mA 或更低时、这会导致充电电流变为0mA。 我看到它在150mA 时工作正常、但下面的任何值都将报告为0mA。

    我们可以在离线模式下进行讨论。

    此致、

    Wyatt Keller