This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:充电问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004586/bq24610evm-charging-question

器件型号:BQ24610EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24610

大家好、

我收到了客户的问题。

客户正在 测试电池充电 IC。EVM 默认设置。
充电时间很长(6H)。
快速充电电流调节阶段非常短(10分钟)

请帮助分析它。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细解释一下您的设置吗? 什么是电池电压? 电池的起始电压是多少? 您的 TS 引脚是否正确偏置? 请提供有关所有跳线的信息?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    客户反馈:

    出现了另一个问题。
    电池端接电流设置值为0.3A、电源电压为5V、电池电压为4.35V、电池充电电流约为0.7A。
    在电源关闭、然后电源重新打开后、我无法对电池充电、并且 EVM 板的所有 LED 都处于关闭状态。
    我不理解这种状态、为什么 EVM 板不工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您可以检查/PG 引脚吗? 如果拉至高电平、则意味着存在无效的 VCC。 我怀疑问题是您的转换器输出和输入之间没有足够的余量。 请参阅 BQ24610数据表第11节"电源相关建议"中的建议。 您可能需要增加输入电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。