This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:RSLC 计算

Guru**** 2597175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC2895, UCC1895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004688/ucc2895-rslc-calculations

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件:、 UCC1895

大家好、  

请通过下面的内容帮助客户支持正在进行的项目:

我正在寻找 与支持在数据表图18中选择 RSLC 的计算相关的信息。  

数据表中的计算 结果似乎是基于 UCC28950 (图23),但并不完全匹配。 我已经交叉参考了大多数组件、但尚未解析 RSLC。

第39页‘RRCS’被称为510R,我相信这实际上是 RSLC。

我的想法是正确的、这种价值是如何实现的?

 

感谢您在这个问题上的帮助。

BR

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 UCC2895数据表为什么引用 UCC28950、看起来它中也有您指出的错误。  如果有机会、我需要更深入地探讨这一点。  我不知道数据表作者为什么这么做。  UCC2895是一款较旧的器件、因此使用 UCC28950信息进行了更新。

    UCC28950是 TI 更新的 PSFB 控制器之一、其文档记录比 UC2895好、斜率补偿所需的组件更少。 它只需要一个电阻器。  与较旧的 UCC2895相比、它的使用和设置也更容易。

    以下链接将带您查看详细的应用手册、其中讨论了如何使用 UCC28950进行设计、包括设置斜率补偿。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf

    应用手册还提供了一个 Excel 设计工具、可供使用。  它基于之前引用的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    如果这是使用 PSFB 的新设计、我建议使用 UCC28950而不是 UCC2895。  它需要更少的组件、更易于设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢以上所述、您认为这有点不同寻常、不太确定作者在这里打算做什么!

    我与客户进行了简短的交谈、这是针对一个较旧项目的返工/反向工程师、该项目中看到了一些发行人投入生产(航空电子应用)。 遗憾的是、没有任何余地可以切换较旧的 UCC1895、因为它会触发对设计重新认证的需求。  

    我了解 到、在带宽方面、这种情况在这种流行病的发展过程中具有挑战性、您需要多长时间了解 RDLC 值、我会相应地与客户保持一致?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我查看了数据表、公式118设置了 RSLC 电阻器。

    以下链接将带您进入 UC2895 EVM、并显示振荡器和斜率补偿电路的配置。  产品说明书中也应提到的一些特性。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf

    此致、

    Mike