This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22EVM-847:既使用本地感应也使用远程感应

Guru**** 2523220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22, TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004799/tps548b22evm-847-use-both-local-sense-and-remote-sense

器件型号:TPS548B22EVM-847
主题中讨论的其他器件:TPS548B22TPS548D22

大家好、

客户希望同时使用 TPS548B22本地感应和远程感应、我在 EVM 设计文件中看到、它确实 具有本地感应路径和远程感应路径、但我们只在电路板上安装本地感应;

它是否支持同时安装局部感应和移除感应?  

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS548B22只有一个反馈点、即 RSP - RSN 遥感差分输入。

    该单点反馈可通过电阻式或电容式感应连接到多个电路点、TPS548D22将尝试在该点调节电压、这是由多个连接的相对阻抗平均值决定的。

    例如、当 TPS548B22转换器和远程负载之间存在较长的电源传输路径时、 添加本地输出的电阻或电容反馈路径和远程输出的电阻反馈路径、以便在负载处进行直流调节是有利的、 但是、由于电源路径中的寄生电感和负载输入上的旁路电容器引入的延迟、高频调节环路不会受到不稳定的影响。

    或者、如果单个 TPS548B22为多个器件供电、则可以使用相同的电阻(如50欧姆)将每个器件的输入电压连接回该单点、以便 TPS548D22调节所供电的所有器件的平均电压。

    另一种常见的用法是 TPS548B22的输出通过连接器。  提供了本地反馈路径、以防止断开连接器与断开反馈环路的连接、同时通过校正器中的 SENSE 引脚提供了较低阻抗路径、以便 TPS548B22能够补偿连接器上的压降以建立稳压电压。  在这种情况下、局部感应通常具有更高的感应阻抗、因此平均值对遥感点的加权更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的反馈、这对了解应用非常有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不用客气。

    这就是我们在这里的目的,我很高兴能提供帮助。

    PS -抱歉、如果论坛中出现一些空白回复的问题、您的收件箱中将充斥论坛中的消息。