This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060Q1MMX/NOPB

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004832/lm5060-q1-lm5060q1mmx-nopb

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

您好!

我们正在开发汽车解决方案、并将 LM5060用作具有高侧保护的 OVP SW。

我所看到的是、一旦器件通过 UVLO 限制、计时器电容器充电便会达到5.4V 并保持不变- EN、UVLO、PGD 和 OVP 都处于有效状态。

我尝试通过在栅极驱动引脚上添加电容器(100nF)并在计时器引脚上添加总计200nF 来降低压摆率、但情况保持不变。

您能告诉我应该怎么做吗?

下面是该电路的快照-(请注意、此处的符号中交换了 UVLO 和 OVP 引脚、系统对此进行了更正)

谢谢!

曼丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandy、

    感谢您与我们联系。 您能否在启动期间分享以下波形、这意味着器件何时通过 UVLO 阈值以更好地了解问题。

    1) VIN、UVLO、计时器和栅极引脚上的电压

    2) 2) VIN、OUT、定时器引脚和输入电流之间的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    由于我是 WFH、因此我仅限于2通道示波器。

    我将为您提供波形、 其中图像的名称作为标识符。

    UVLO B GATE Y

    UVLO B TIMER Y

    VIN B TIMER Y

    VOUT B TIMER Y

    请检查此优先级。

    请注意、当我隔离栅极引脚并使用5V 的外部电源强制它连接到 MOSFET 栅极时、电路的其余部分工作正常。 我相信 LM5060不会开启栅极。

    谢谢

    曼丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandy、

    当我们通过私人消息进行通信时、我将关闭此线程。