主题中讨论的其他器件:LM5060
您好!
我们正在开发汽车解决方案、并将 LM5060用作具有高侧保护的 OVP SW。
我所看到的是、一旦器件通过 UVLO 限制、计时器电容器充电便会达到5.4V 并保持不变- EN、UVLO、PGD 和 OVP 都处于有效状态。
我尝试通过在栅极驱动引脚上添加电容器(100nF)并在计时器引脚上添加总计200nF 来降低压摆率、但情况保持不变。
您能告诉我应该怎么做吗?
下面是该电路的快照-(请注意、此处的符号中交换了 UVLO 和 OVP 引脚、系统对此进行了更正)

谢谢!
曼丹