This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:温度范围变化时充电卡住

Guru**** 2768965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003111/bq25890-charging-stuck-while-temperature-range-change

器件型号:BQ25890

 上一次、我询问是否可以将充电温度设置为0-45。 (CS0507272)

我得到的电子表格可以计算 RT1和 RT2。
因此、我将 R_COLD (0C)设置为27.28K、并将 R_HOT (60C)设置为4.91 (原始45C 电阻值)
RT1、RT2将是9.25K 和352K。
但是、当我的电池温度引脚电阻器处于大约7.x K 时、充电会卡住。我测量的 TS 引脚电压大约为2V

根据电阻器映射、它应仅在大约32C 的温度下运行
根据表、充电 应在1.5V 以下停止
你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享用于计算您的值的 Excel 工作表? TS 引脚基于 REGN 的百分比来更改温度模式、当您测量2V 电压时、您的 REGN 电压是多少?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的文件。 因为无法充电。 REGN 约为5.1V。  e2e.ti.com/.../bq2589x-calculation-tools_5F00_1V1_5F00_leltek.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Excel Shared 使用103AT 热敏电阻、如果您使用不同的热敏电阻、则在所需的温度下可能具有不同的电阻。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我在温度引脚上使用可调电阻器

    BR、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这个电子表格可能有一些问题。

    我更改了值、如下所示、它正常工作

    您可以看到、RT1几乎相同、但 RT2发生了很大变化。

    仅供您参考。 感谢您的帮助。

    BR、

    是的