This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27010:BQ27010温度显示

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999823/bq27010-bq27010-temp-display

器件型号:BQ27010

尊敬的

TI 芯片(30304000007101:IC/BQ27010DRKR/SON10-20P-190W /TI)

在℃温度(26 ̊ C)下℃时、温度最高为46 ̊ C;该温度过高、如下所示:

任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 bq27x10评估软件上进行温度校准

    此致、
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚伯拉罕

       是否有任何用于校准温度的降级步骤 bq27x10评估软件?非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    抱歉、此部件不需要校准、您可以尝试重置监测计以查看问题是否消失。

    此致、
    亚伯拉罕