This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73201-EP:Cout 的 ESR

Guru**** 2510425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004702/tps73201-ep-esr-of-cout

器件型号:TPS73201-EP
主题中讨论的其他器件:TPS732

尊敬的 TI 团队

TPS732建议使用低于50nCF 的 Cout 和 ESR。 我将使用10uF 和  最低 ESR 3.3m Ω 的低于电容器。 但不符合低于50nCF 的要求。

但我在电路板中进行了测试、没有任何振荡或振荡。

我是否可以更换另一个电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun、

    根据数据表、该设计将借助该电容器实现稳定、但在存在负载阶跃的情况下可能会出现一些振铃。  但是、如果您已经对设计进行了测试、并且对您未看到这一点感到满意、则无需进行任何更改。  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen

    感谢您的回复、  

    我有疑问。 我不理解您所说的它将是稳定的、因为 33nohmF (10uF x 3.3m Ω)不符合 TI 建议的50nohmF。 正如我知道的、ESR 值意味着整个带内的最低值。 对吧? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun、

    该器件仍将保持稳定、但根据数据表、相位裕度将更低、小于50nohmF。  较低的相位裕度并不表示不稳定、这只是意味着瞬态响应中将有一个阻尼环。  根据数据表:

    以下应用手册可能对您的工作很有用。  如表1所示、50度的相位裕度将提供1个环、40.6度将提供2个环等  高相位裕度不会产生任何振铃。

    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen

    我有最后一个问题。  

    另一个 LDO 要求使用具有 ESR 范围的特定电容器。 但是、正如您知道的、电容器的 ESR 值与频率不同。

    我知道、选择最低 ESR 值以检查 ESR 值是否在建议的 ESR 范围内。

    您能否确认选择 ESR 值是否正确?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun、

    电容器谐振频率下的 ESR 值是您要用于分析的值。  电容器的电阻为3.3毫欧。

    谢谢、

    斯蒂芬