This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:输出过冲

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004649/tps7a91-output-overshoot

器件型号:TPS7A91

大家好、

客户在其系统中使用 TPS7A91生成1.8V 电压、使用0.1uF SS 电容、并发现输出电压会出现1.8V 的小过冲、然后下降~40mV 至1.76V、随后缓慢回到1.8V; 下面是他们的测试波形和原理图、您能不能帮助检查这是否正常以及为什么会发生这种情况?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

          该器件具有非常高的输出电压精度、其变化不应超过20mV、因此 LDO 输出下降40mV 是不正常的。 您能否提供输出下降40mV 期间流经 LDO 的电流的行为? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特