This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:正在搜索与 TPS23754兼容的 P2P 解决方案

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004611/tps23754-searching-p2p-compatible-solution-with-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23756

大家好、

我的客户正在寻找 TPS23754的第二源解决方案。

我已经与客户讨论了 TPS23756。

唯一的区别是 TPS23754器件启动电压为15V 的转换器、而 TPS23756器件启动电压为9V 的转换器。

因此、客户希望确认是否需要更改 TPS23754的变压器电路和周围电路来为 TPS23756功能供电。

或者、您是否有其他可直接替代 TPS23754的推荐解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    TPS23756是 TPS23754的唯一 P2P。

    TPS23756具有9V 转换器启动功能、因此该器件可支持12V 至60V 的适配器。

    TPS23754具有15V 转换器启动功能、该器件可支持24V 至60V 的适配器。

    如果客户希望为具有 TPS23756的适配器使用更宽的 VIN 范围、则需要使用不同的变压器来实现宽 VIN。 但是、如果客户希望使用相同的 TPS23754设计而不更改适配器电压、则可以使用与 TPS23756 TPS23754设计相同的变压器。 可能还需要增加 VC 电容器以解决较低的转换器启动问题。

    请告诉我这是否不清楚、或者您对此有任何其他问题。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux