This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:CHG 引脚低电平但未充电...

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003325/bq24072-chg-pin-low-but-not-charging

器件型号:bq24072

您好!  

某些设备在使用后出现故障。

CHG 引脚为低电平, PG 为低电平,但没有电池充电电流。

TS 正常、大约 0.8V

1) 1)充电期间温度非常高... 这是否会永久损坏设备?   

2) 2) GND 散热焊盘焊接不良会 永久损坏器件吗?  

3) 3)常见的 ESD 问题是否会导致此类不良功能?  

4) 4)对发生什么事有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    您能否提供更大版本的原理图? 并不是很清楚。 请使用 Insert -> image/video/file 选项上传、而不是根据 我可以看到的内容复制粘贴原理图、我有一些意见:

    • 与建议的电容器(1uF 至10uF)相比、输入端的电容器非常大
    • 输出端的电容器是否也很大?

    正在对充电电流进行编程的是什么? 您是否在 OUT 处看到了正确的电压?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大的问题是 BQ 永久性损坏。

    输入电容为100nF。  

    充电电流约为1A (ILIM =910R)  

    输出电容器为10uF,但我们有一个 TPS22965DSGT 开关330uF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    引脚说明中列出了需要使用前面提到的1uF 至10uF 电容器旁路的引脚说明。  

    我们还需要 BAT 引脚上的电容器在4.7uF 至47uF 的范围内。

    根据 ILIM 电阻器、您的输入电流实际上并不是配置为1A。 如果您想将其设置为1A、请选择最接近的电阻值、使其达到1610欧姆

    您的充电电流也不是配置为1A、而是实际1.5A。 如果看到的是1A、这可能是由于器件过早进入补充模式、以便在330uF 电容器也连接到输出端的情况下为其充电。  

    器件是如何损坏的? 它不再充电了吗? 器件损坏时发生了什么情况?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不再充电。

    更改 BQ 会修复器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    听起来设备损坏了。 如果您进行我建议的适当更改、这将降低损坏的可能性。

    请对器件进行适当配置、为获得最佳 IC 安全性、请在推荐的规格内运行器件。

    此致、

    Anthony Pham