This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:如果我们有单个锂电池充电器、建议充电电流最高可达5A 芯片、这需要包含路径管理功能?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24179, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004750/bq24072-if-we-have-a-single-lithium-battery-charger-the-charging-current-can-be-up-to-5a-chip-recommended-which-needs-to-include-the-function-of-path-management

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ24179BQ24610

如果我们有单个锂电池充电器、建议充电电流最高可达5A 芯片、这需要包含路径管理功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找具有电源路径管理和高达5A 充电电流的充电?

    您将需要查看基于开关的充电器。 bq24072将超过1.5A 充电。  

    了解 BQ24179或 BQ24610等器件。

    此外、请随时 搜索我们的充电器产品系列。 您也可以根据充电电流进行滤波。

    此致、

    Anthony Pham