我可以重新打开 CS0433712问题吗? 我已完成进一步测试、并已根据要求移除稳压器、我还绘制了显示 PMIC 功能差异的图。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick、
如果您查看投诉 CS0433712、您将看到我收到客户关于电池充电问题的投诉。 我在该投诉中提供了图表和原理图。 接下来、Anthony P Pham 建议我从 PCBA 上移除稳压器。
以下是我捕获的图:
1.客户投诉控制员,对 PCBA 没有任何改动(监管机构到位)
Power_Good 和 Charge 指示灯变为低电平的时间约为2ms。
从图中可以看到 、在充电指示灯变为低电平之前、电池电流会回到零。 Power_Good 和电池电流达到0mA 之间的时间间隔约为1.6mS、在大约0.4mS 内保持0mA。 电池电流约为290mA。

2.控制器没有对 PCBA 进行任何更改,也没有客户投诉(良好控制器)
如该图所示、在 Power_Good 变为低电平后、电流保持在290mA、并且不变。

3. 第1点使用的客户投诉控制器已卸下稳压器。
已卸下稳压器、电池电流与第1点中的相同。 由于移除了稳压器并断开了控制器的电源、我们无法在此图中捕获电源正常或充电指示器。

您能提供反馈吗
谢谢、此致
您好、Nick、
感谢您的回复。
我已查看电池检测例程、并有几个问题:
谢谢、此致
Aileen