This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:在360Hz 至800Hz 和70VAC 至180VAC 电源电压下运行

Guru**** 2509485 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004171/ucc28019a-operate-at-360hz-to-800hz-and-70vac-to-180vac-supply-voltage

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28180

大家好、

我们的客户正在寻找  UCC28019AD 适用于360Hz 至800Hz 交流频率和 70VAC 至180VAC 电源电压的参考。 他还在寻找  UCC28019AD 的 PSpice 模型 、该模型可与 LTSpice 配合使用。 我们有这些信息吗?

此致、

Danilo