This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在配置模式后查询 DA 状态5时、AFE 复位

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004362/bq76942-afe-reset-when-query-da-status-5-after-config-mode

器件型号:BQ76942

你好!

在使用 BQ76942时、我们注意到 AFE 的以下行为。

我们定期检查 DA 状态5 (0x75)寄存器的 AFE。 我们注意到、在通过所述的配置模式序列更改 AFE 的参数后、轮询该寄存器会出现问题。 我们使用的写入设置序列为:

-输入 CONFIG_MODE、
-等待在电池状态读数中设置 CONFIG_MODE
-写入设置
-退出  CONFIG_MODE
-等待  电池状态读数中的 CONFIG_MODE 错误

如果在此之后我们退出 DA 状态5寄存器、则 AFE 将"有机会"复位(问题可能与时间有关)。 我们注意到这一点、因为我们所有配置的寄存器都设置为默认值。 写入配置后、似乎警报状态原始寄存器(0x64)的 FULLSCAN 位已经被复位。  如果我们在读取 DA 状态5之前等待该 FULLSCAN 位被置位、那么读取 DA 状态5似乎没有问题。

文件中没有提到这一点。 我使用 的是 SLUUBY1–2020年12月(您的网站目前无法访问来自五月的版本)。 CONFIG_MODE 上没有注释、说明文件中的 FULL SCAN 位被复位、FULLSCAN 位被声明在首次测量后永远不会复位。

总结如下:

——DA5故障时的 AFE 复位似乎是一个错误,您是否看到过这种情况?
- CONFIG_MODE 和警报状态原始寄存器位 FULLSCAN 的文档是否正确?

此致

Erik Almqvist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    这不是已知行为。  寄存器和 FULLSCAN 的清零看起来像是一个复位。  您的代码是否可以通过任何方式发送复位、或者总线流量是否看起来像复位?  您是否使用 CRC 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的回复! 下面是一些答案:

    您的代码是否可以通过任何方式发送复位、或者总线流量是否看起来像复位?
    很难以一种好的方式回答这种一般性问题。 我没有查看过单个 I2C 位通信、因此我猜总是会有一些时髦的事情发生。 通常、协议看起来相当稳定)、因此这不是我首先怀疑的问题。

    您是否使用 CRC 进行通信?
    我们目前没有在 I2C 通信上使用 CRC。 尽管我同意这可能会很好、但我认为这里没有 CRC 错误。 我们验证我们是否得到预期子命令的响应、我只看到 这在 DA 状态5 (0x75)上失败。 在 CFG 模式序列之后没有任何问题地发送了其他命令、因此 DA 状态5不是 CONFIG 模式之后的第一个命令。 如果我们一直等到警报状态原始寄存器指示 FULLSCAN、那么它似乎可以工作。 FULLSCAN 是否应在配置模式后复位?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    配置更新模式清除处于警报原始状态的 FULLSCAN。  

    如果  警报:默认警报屏蔽为默认值、则配置更新退出会清除警报启用寄存器中的 FULLSCAN 启用。

    FULLSCAN 仅在启用且扫描完成时才会设置为警报状态。

    如果您找到了一种可行的方法、我会使用它。  不需要重置、我找不到确认您查找的方法。  有时、正如您说的"可能会发生一些时髦的事情"。