This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790EVM:当电池电量低时,IC 是否可以自动终止电池放电?

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004854/bq25790evm-can-the-ic-automatic-terminate-discharge-of-battery-when-the-battery-is-low

器件型号:BQ25790EVM

您好!

你好。

我们的客户正在评估 BQ25790EVM、他们有以下问题。

“我目前正在对芯片进行一些评估,想问芯片在电池电量不足时是否可以自动终止放电或关断:

如果 IC 充电器上连接了4节电池(最大16.8Vmax)、且4节电池的安全最低放电电压为12V、则情况。IC 充电器会在12V 时自动关断、还是需要微控制器使用 I2C 手动关断?"

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cedrick:

    虽然没有直接的欠压保护、但有一种解决方案可以解决您的问题。 如果您使用 ShipFET、则可以在电池电压过低时通过写入 SDRV_CTRL 将其置于运输模式。 您可以使用 ADC 或外部 ADC 测量电池电压。 将 ShipFET 置于运输模式会禁用运输 FET 和 BATFET、但仍允许使用 I2C。 适配器插入、拉低/QON 或再次写入 SDRV_CTRL 将再次打开 ShipFET。 请记住、运输模式仅适用于电池条件。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。