This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122MHE/NOPB:焊球成分

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002089/lm5122-lm5122mhe-nopb-ball-composition

器件型号:LM5122

我们的客户询问以下问题以注册使用 Sn 的器件、您能告诉我们详情吗?

材料:LM5122MHE / NOPB

1、使用镍接地或不接地。 :是/否

μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

3.热处理,如退火或非热处理:是/否

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuya、

    感谢您选择 LM5122。

    我将联系我们的产品工程师了解相关信息、并与您联系。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong San

    感谢您的评论。

    我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuya San、

    这是我到目前为止获得的反馈。 我认为我们的产品工程师仍在进行验证。

    TI 规范规定、亚光锡首选底层镍、但不需要、如果我们在 TIEM 处进行此操作、则其厚度也是多少。

    TI 雾锡工艺需要热处理/退火。

    感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong San

    感谢您回答有关退火等热处理的问题。 
    我们期待收到您关于1.2的消息 

    1、使用镍接地或不接地。 :是/否

    μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuya San、

    感谢您的耐心等待。 我今天早上刚刚获得了这些信息。 请参阅下面的内容。

    1. 是否使用镍接地。 :
    2. 最外层镀层的厚度:μm μ m 或以上
    3. 热处理,如退火或非退火:

    谢谢、

    银城