This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:配置了4S 的 BQ25792EVM 的测试程序

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002882/bq25792evm-testing-procedure-for-4s-configured-bq25792evm

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好!

  我使用的是采用4S 配置的 BQ25792EVM 板。 我将根据您的 BQ25792EVM 文档进行测试。

您已经给出了2S 系统的测试程序。  但我必须测试4S 系统。 我是否需要将电源从5V 更改为任何其他电源?

请建议我对该文档进行任何更改、以测试配置为4S 的 EVM 板。

此致、

Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malesh、

    对于4S、您需要完全关闭 EVM 电源(无 VBUS 或 VBAT)并将 PROG 引脚跳线从 JP24更改为 JP28。  或者、在通电后、您可以更改 REG0Ab7:6中的电池位。  由于输入电压仅为5V、最大输入电流限制为3.3A、最大输入功率为16.5W、因此最大 SYS + BAT 电流 将小于16.5W/(4.2V*4)= 0.98A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     感谢您的回答。

    Q1)在 Vbus 上施加5V、3A 和 Vbat 上施加5V、3A 时、VSYS 上是否会获得12v 输出?

    我施加了相同的电压、但 VSYS 上只有5V 电压。

    我已按照 document.in 表1-3提供的连接进行操作。

    最初通过 I2C 禁用看门狗、TS 和启用 ADC。

    我已读取发现它进入 HIZ 模式的所有寄存器。(充电器控制寄存器0 = 0xa6)当我将电源连接到 ILIM_HIZ 引脚电阻分压器网络时。

    但我观察到充电器状态寄存器为0x0D。 意味着良好的源极。

    ILIM_HIZ 的输入为1.24v 意味着大约300mA、但当我通过 i2c 读取寄存器时、其值为1230ma。

    Q2)是否有任何文档用于在4S 模式下测试充电器?

    Q3)该 IC 是否适用于4S 配置? 是否有人在4S 模式下成功处理了该 IC。

    Q4)当 VAC1为我提供12V 和8A 电源并以14V 电压连接电池并启用充电时、会发生什么情况?此电池是否会充电? 该 BAT 电流是否为2A?

    Q5) ISD 表示您有多长时间可以回答我的问题? 我对4S 模式的充电器有很多疑问。

    此致、

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malesh、

    关于1、当您说在 BAT 上施加5V、3A 电压时、意味着什么?  这是否来自能够拉电流和灌电流以模拟电池的四象限电源?  如果是、则 SYS 应处于12V 的 SYSMIN、直到电池达到12V、然后 SYS 遵循 BAT Up。

    关于第2条,不

    关于3,是的。  我们有客户将此器件用于4S 配置。  我用它来充电高达16.8V。

    关于4,充电可以获得的最大输入电流为3.3A,因此12V*3.3A = 39.6W。  忽略损耗(效率)、最大充电电流为39.6W/14V = 2.82A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     感谢您的回答。

              正如您在 BQ25792EVM 文档中提到的那样、我已经建立了连接。 PROG 引脚与27k Ω 电阻器相连。 因此、它在4s 模式下以750kHz (开关频率)工作。 我已将电源连接到 VAC1,即15V (0-110V)、0-8A (将电源设置为最大电流限制(8A))。 ILIM_HIZ 通过电阻分压器网络连接到3.34V、从而将输入电流限制在3A 左右。 我已启用充电结果、STAT LED 亮起。 之后、我通过电流表连接了14.4V 电池。 如果电池电压为14.4V、这意味着它应该在快速充电模式下充电、这意味着电流为2A。 但它没有使用2A 电流进行充电。 它以大约1A 的电流进行充电。 为什么会发生这种情况?

    从 BQ25792的数据表中可以看出、电池达到12V 后、它应该进入快速充电模式、这意味着它应该以2A 的电流为电池充电。 但为什么不发生这种情况呢?

    VAC1处 IC 的最大输入功率--- 15*8A=120W

    IC 可以获得的最大功率--- 15*3A (ILIM_HIZ = 3.34)=45W

    电池在14.4V 电压下为电池充电所需的电源电流为2A --- 仅14.4*2=28.8W

    但为什么 IC 不使用2A 电流为电池充电?

    注:

    转换器也在工作。 (在 SW1和 SW2处观察频率为21.4khz 的三角波)。

    加电时 、我禁用看门狗、TS 并启用 ADC。

    热敏电阻被移除,导致 TS=Vregd 的85%表示正常模式。

    此致、

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malesh、

    /CE 引脚是否通过 JP17上的分流器拉低?  REG0Fb5中的 CE 位是否被置位?   

    BTW、如果在 I2C 寄存器中禁用 TS、则 TS 上的电压无关紧要。  

    状态和故障寄存器报告什么?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         感谢您的回答。

    CE 引脚被接地并且 REG0F 上的 CE 位被置位。

    状态寄存器:

    充电器控制寄存器0 --- 0x0D

    充电器控制寄存器1 --- 0x70

    充电器控制寄存器2 --- 0x01

    充电器控制寄存器3 --- 0xC0

    充电器控制寄存器4 --- 0x00

    故障状态寄存器0------------------------------------------------------- 0x00

    故障状态寄存器1--------------- 0x00

    不存在故障。 请告诉我为什么在快速充电模式下充电电流不恒定?

    Q1)我们能否通过 I2C 通信控制充电电压和电流? 如果是,建议我执行该过程。

    此致、

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malesh、  

    我需要查看寄存器0x1B 至0x27来显示状态和故障寄存器。

    要更改电压和电流、首先确保4S 的 REG0Ab6:7 = 11。  如果是、则可以将 REG0x01-0x02中的充电电压和 REG0x03中的充电电流更改为 REG0x04。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

            它们是状态寄存器而不是控制寄存器(抱歉出错)。

    此致、

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malesh:

    您是否尝试按照 Jeff 的建议更改充电电流寄存器? 4S 的默认充电电流为1A、因此需要更改充电电流。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

                    我已经更改了 Jeff 建议的电流和电压寄存器、我已经将电流设置为200mA、将电压设置为15000mV、但充电器不关心设置。 它将充电状态更改为终止。 但充电永远不会停止,电流永远不受控制。

    如果我增加输入电压(通过手动电源),输入电流和充电电流也会增加,就像电池与电源并联一样。 VBAT 大致等于输入电压。 我没有从 充电器 IC 看到任何控制。 输入电流和充电电流也大致相等。

    但是、SW1/SW2处有一个波意味着内部转换器工作。 但我现在还没有看到任何控制。

    如果有任何有关采用4S 配置的 IC 测试的视频、请分享、以便更好地了解。

    如果您有关于此充电器的任何其他信息、请与我分享。

    我很高兴等待您的回答。

    此致

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malesh:

    请发送所有寄存器的图片。 这将有助于我解决您的问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel