This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:ACN 和系统电压

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004359/bq24610-acn-and-system-voltage

器件型号:BQ24610

您好、E2E、

我们的客户将使用12V 直流输入连接 到 ACDRV、 ACN 和系统的预期压降是多少、它可以承载多少电流?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡洛:

    从12V 适配器到 ACN 的输入压降将取决于您的充电电流、输入电流限制以及感测电阻。 我们支持高达10A 的充电电流、但您需要根据应用调整 FET 的尺寸。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    如果客户将使用13V 电池 并且输入电源关闭、输出电压将是多少? 截止电压是多少?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡洛:

    输出电压将是电池电压小于串联电阻和体二极管压降。 由于从 SRN 到系统负载的体二极管、没有截止电压导致系统停止消耗电流。 您需要确保系统在电池电量过低之前停止消耗电流和/或使用电池保护器关闭电池放电路径。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。