This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:#39;创建映像文件#39;失败:读取数据内存或闪存映像失败。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003987/bq34110-create-image-files-fails-reading-data-memory-or-flash-image-failed

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我有一个 bq34110、我将尝试从其创建一个黄金映像(即 srec 文件)。
我可以连接 bqStudio (v1.3.101)、读取和配置数据存储器。

设备显示已连接、仪表板中显示"0110_0_02"。
当我尝试使用完全访问的解封器件创建映像文件时、我会遇到以下错误:

"读取数据存储器或闪存映像失败。 无法创建黄金映像文件。"

然后 bqStudio 崩溃、bq34110需要下电上电才能进行子级重新连接。

你可以帮帮我吗?

此致、

Kaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaj、

    您是否正在使用产品页面上的默认固件? 还要确保 EV2400上使用了正确的端口(SMBus、I2C)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是、默认固件。 I2C 端口正在使用中:它自动连接并可进行配置。 我们在尝试使用 TI 的默认固件对器件进行编程时反复出现问题、因此我们刚刚尝试备份器件随附的现有固件:这是我们意识到存在问题的时候。

    此致、

    Kaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaj、

    您可能需要更新 EV2400固件。 可从 EV2400页面下载用于更新固件的程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我将 EV2400固件从0.18更新为0.28;但是、我仍然无法为 bq34110创建 srec。

    还有其他想法吗?

    Kaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34110已经存在一段时间了、我看不到 e2e 上的任何其他人报告了这个问题。 也许可以尝试使用较旧版本的 bqStudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了 bqStudio '1.3.101'和'1.3.54.1'…… 运气差。 已尝试使用 BQ34110-EVM 执行相同的操作、但工作正常。 也许我的目标硬件上有一些硬件配置需要调查/配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaj、

    感谢您提供更多信息。 如果它可以与 EVM 配合使用、则 bqStudio 工作正常并遇到实际错误。 检查系统存在(或类似)引脚状态、并确保未进入睡眠状态。