主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我有一个 bq34110、我将尝试从其创建一个黄金映像(即 srec 文件)。
我可以连接 bqStudio (v1.3.101)、读取和配置数据存储器。
设备显示已连接、仪表板中显示"0110_0_02"。
当我尝试使用完全访问的解封器件创建映像文件时、我会遇到以下错误:
"读取数据存储器或闪存映像失败。 无法创建黄金映像文件。"
然后 bqStudio 崩溃、bq34110需要下电上电才能进行子级重新连接。
你可以帮帮我吗?
此致、
Kaj