This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:96%功耗,停止充电器、无法充电至100%能量

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004386/bq24171-96-power-consumption-stopping-charger-and-could-not-charge-to-100-energy

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

尊敬的:

,充电器为 BQ24171 μ A 当电池充电至96%时、将不再充电。 您能不能告诉我发生了什么?触发 条件?我的原理图如下所示  

状态:1.  100%功耗,当功耗降至92%时,秒。移除适配器,然后充电,但仅至96%,将不再充电。   


e2e.ti.com/.../BAT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池为2节串联电池_4.35V x 2 =8.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生这种情况时、您能否包含一些输入电压、开关节点、输出电压和充电电流的波形? 您的意思是、它仅上升到96%? 充电电压是否达到正确的值或电池是否未充满?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说电池没有满,只有96%,不是100%,电量计是 BQ28Z610。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求的波形可以帮助我进行诊断。

    此外、如果电池充电器的阻抗太长、则电池可能未充满电。 例如、充电器将 SRN 引脚调节至8.7V。然后它进入恒压模式。 充电器将缓慢降低充电电流、直至终止。  但是、如果阻抗过长、到达到时间终止时、实际电池电压不是8.7V、则电池将不会充满电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。