This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:关于 USB 检测

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003990/bq24297-about-usb-detection

器件型号:BQ24297

您好!

数据表指出 BQ24297与 BC1.2兼容。



但是、在以下情况下、它是否符合标准?

默认设置为 D+/D-悬空状态。

根据表2、

・如果 DCD 超时(D+/D-悬空)、则转换为非标准检测判断
・如果在非标准检测判断中未知、则设置为默认500mA 的电源

在该默认设置下、如果客户使用没有 D+/D-接线的电缆、BQ24297将无法正确响应。

您能告诉我 BQ24297在使用不带 D +、D 接线和的电缆时的姿态吗?





谢谢
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    如果 D+/-引脚上没有指示 IINLIM (悬空)、充电器将默认为500mA

    从数据表中:

    当 DCD 0.5秒计时器到期时、非标准适配器检测用于区分 D+/D-引脚上的三种不同分压器偏置条件。 当检测到非标准适配器时、根据下表设置输入电流限制(REG0[2:0])、并将 REG08[7:6]设置为10 (适配器端口)。 如果未检测到非标准适配器、则默认情况下、REG08[7:6]设置为00 (未知)、并且 REG0[2:0]中的输入电流限制设置为500mA

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。
    我知道。

    让我向您提出有关 BC1.2相关内容的其他问题。
    如果 D+/-引脚(悬空)上没有任何指示 IINLIM 的指示,充电器将默认为500mA

    例如、没有 D±引脚的 USB 电缆将被识别为悬空。
    在这种情况下、设置将自动设置为500mA。
    这是假设使用各种电缆时的风险。
    对于没有 D±引脚的 USB 电缆、应该采取什么检测措施?

    您能告诉我推荐的其他器件和技术吗?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    该充电器还具有 VINDPM、如果您对两者进行了适当设置、则应该能够适应未知适配器、而不会使适配器过载太多。 或者、在通过 I2C 进行检测后、您始终可以写入新的 IINLIM 值。   

    此致、

    Wyatt Keller