This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616JEVM:STAT 闪烁频率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004325/bq25616-bq25616jevm-stat-blink-frequence

器件型号:BQ25616

你(们)好

我有与以下帖子相同的查询。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992831/bq25616-stat-pin-blinking-frequency/3669176?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=C_VBAT#3669176

客户测试闪烁频率13.9HZ、

我想知道 C_VBAT 的充电和放电是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    STAT 闪烁的最常见原因是、由于引脚电容的原因、当不存在电池并且充电器在重新充电阈值之间循环时。 它们是否连接了电池? 是否报告了任何故障?

    当故障发生时、STAT 也会闪烁、但它将在1Hz 的固定频率下发生。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

    感谢您的回复、测试波形断开电池并启用 CE 引脚、然后 STAT 闪烁频率为13.9HZ。

    这是正常现象吗?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果在电池断开连接的情况下启用充电、则充电将在充电电压和充电电压-再充电阈值之间振荡。 这将导致 STAT 引脚根据 VBAT 上的电容闪烁。

    如果电池断开连接、请确保禁用充电。

    此致、

    Wyatt Keller