This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150A:当 TPS62150输入电压降至约6.5V 时、其 IQ 将突然增加至9mA、而正常 IQ 约为10uA。这是否正常?如何解决?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004762/tps62150a-when-the-tps62150-input-voltage-is-lowered-to-about-6-5v-its-iq-will-suddenly-increase-to-9ma-compared-with-a-normal-iq-of-about-ten-ua-is-this-normal-how-to-solve-it

器件型号:TPS62150A
主题中讨论的其他器件:TPS62150
  • 当 TPS62150输入电压降至约6.5V 时、与约10uA 的正常 IQ 相比、其 IQ 将突然增加至9mA。这是否正常?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    您的输出电压是多少? 当输入电压通常比输出电压高15%时、无论负载电流如何、TPS62150器件都不会进入省电模式。 该器件在 PWM 模式下保持输出调节。 因此 IQ 电流将增大。 请检查开关节点波形以查看器件是否在 PWM 模式下工作。

    谢谢、

    Nancy