This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300-084:无法启动 EV2300连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004093/ev2300-084-the-ev2300-connection-could-not-be-initiated

器件型号:EV2300-084
主题中讨论的其他器件:BQ20Z95EV2400BQ40Z50BQEVSW

尊敬的所有人:

我尝试在 Bq Evaluion 软件 bqEVSWSetup00.09.59_bq20z95v1.50_bqEasy1.85.exe 中的 Windows 10上使用 EV2300。 但在 staring 时、它会在 Windows 设备管理器中显示此消息和未知设备。

我已经尝试了 USB 驱动程序的此链接。  e2e.ti.com/.../ev2300-is-ev2300-driver-available-for-windows-10-64-bit

此外、我还知道这是一款旧器件、但我们可以使用这些器件、我们没有时间购买和切换到 EV2400。 我需要连接我们使用 Bq20z95设计的 BMS 板。 我使用的是 Windows 10 64位。 如果有人遇到相同的问题并找到解决方案、请提供帮助。

此致、
Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    EV2300在 Windows 10上可能无法正常工作。 通过使用64位驱动程序、客户在大约30%的 PC 中获得了成功。 在不同的计算机(Windows 7、Windows 10等)上尝试可能是一项快速练习、如果您有一台运行 Windows XP 的较旧计算机、则可以使用该计算机上的原始驱动程序而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的宝贵意见。 它在 Win7上使用了上述驱动程序。 现在、我可以继续。 但是、我仍然需要 Win 10版本或任何可以使用 Win10的功能。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2300硬件在较新的操作系统中存在已知问题。 较旧的产品不会更新以与较新的操作系统配合使用。 我们建议您升级到最新产品(本例中为 bq40z50系列)。 如果您需要继续使用旧产品、则最好使用其设计的旧操作系统。 如果您需要更多 EV2300s、您可以考虑 MKST-3P-ALT-EV2300等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    再次感谢您的输入。  
    我还想知道的一点是、如果可以更新 EV2300的固件、 我有两个 EV2300、并查看并发现、使用两个 EV2300、我们可以通过将 SMBus 连接到其他设备并短接 J7来更新一个。 如果可能、请告诉我、如果显示要执行此操作的任何文档或工具。 从哪里可以获取新固件?

    谢谢、此致、
    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    可以使用两个 EV2300更新固件。 首选固件版本为3.1m。 EV2300已过时、因此 TI 不提供工具/固件下载。 我相信该工具包含固件和文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    这就是我要得到的响应。  

    有什么想法要做的下一步更新? 我按照所有说明操作,并多次重新启动了我的笔记本电脑。  

    此致、
    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    在运行该工具之前、检查 bqEVSW 是否识别了每个 EV2300。 我想不到该工具会引发错误的任何其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    当我连接一个 EV2300时、我想在 bqEVSW 中进行更新、它不会出现初始 错误、而是在与 BMS (i.e) bq20z95连接时显示 USB 超时错误。 我认为这是因为旧固件。

    Regrds、
    Aman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    在这种情况下、将显示超时错误的 EV2300作为"DUT"。 您还应尝试移除 DUT 上的跳线。

    错误代码8是超时错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    已尝试此操作、但仍然出现相同的错误。 现在、我将其保留、因为它需要太多时间。

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Aman。