This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:有关 EMC 传导发射的查询

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A, MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004601/mc33063a-query-about-emc-conducted-emission

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件:TPS54336A

我们正在使用您的直流/直流转换器。 在某些情况下为 MC33063A、在其他情况下为 TPS54336A。 输入电压+ 24V 直流。 输出电压+ 3.3VDC

对于 EMC 传导发射抗扰度、它更适合单个直流/直流转换器级(+ 24V 直流-> 3.3VDC)还是需要中间电压电平? (+ 24VDC -> 6VDC -> 3.3VDC)使用、例如3.3V 的 LDO 作为最终输出芯片?

提前感谢。

注:

由于这一流行病,我们的工作时间发生了变化。 所有公司员工分为两班。 本周、我的团队在上午06-14 (罗马时间 UTC+2)工作、因此答案可能会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    在这种情况下、没有一个更好的答案。 它完全取决于您使用的转换器、尤其是拓扑、电源需求、布局等。

    例如、在24V 输入端使用一组不同的电容值和大小、输入端的传导发射通常会降低。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Brigitte、感谢您的回复、

    我同意组件放置的重要性、它们的价值和类型以及 PCB 上轨道的形状和长度。 我问这一个问题是因为我有一些方案在直流/直流转换器之后应用 LDO、而其他方案只使用直流/直流转换器、我想知道、总的来说、在这两种情况下、假设布局都很好、 根据 EMC 传导发射、这两种方法中的哪一种往往提供更好的结果

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    实际上、我看不出如何正确回答这个问题。 这取决于上述所有要点、如果您仅使用直流/直流转换器或直流/直流转换器及其背后的线性稳压器、这些要点就不可能相同。 对于纯直流/直流转换器解决方案而言、电源所需的功率可能会稍低一些、因为 LDO 会耗散电压差乘以电流、这可能非常糟糕。

    然而,没有人能回答哪种解决办法更好。

    抱歉、电源设计、尤其是 EMI 设计、实际上只有测试给出了最终答案。 但这仅适用于您正在测试的一种特定设置或要求。

    此致、
    Brigitte