This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40z50-R1备选器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQ40Z50-R2, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004356/bq40z50-r1-bq40z50-r1-alternate

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ40Z50-R2BQ20Z655-R1BQEVSWBQSTUDIO

你(们)好  

我们将 BQ40Z50-R1用于电池组设计。

BQ40z59-R1 IC 不可用于生产。

我们发现这些 IC 的交货周期也更高、无法从任何网站购买。 我们何时能够获得用于购买或生产的 IC。

是  BQ40z50r1 IC 的任意可选替代产品、 在  设计中不对硬件(引脚排列)和软件进行任何重大更改

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、

    在当前的半导体环境中、预计交货周期较长。 一个建议是点击产品页面订购部分的"有空时通知我"按钮、以便您收到库存补充通知。 我建议对 BQ40z50、BQ40z50-R1和 BQ40z50-R2执行此操作、因为您可以在这些芯片上对相应的 FW 进行编程。 另一个建议是、如果您与为您采购材料的经销商合作、请将您的优先级分配升级。  

    关于可用的替代方案、没有一个不需要进行重大更改。 有些稍旧的监测计支持具有电源的4S 电池组 、例如 BQ20z655-R1:www.ti.com/.../BQ20Z655-R1。 发布此帖子时的电流电源约为115ku。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    同时、TI 将支持使用较旧的监测计 IC BQ20Z655-R1。 此监测计和 Bq Studio 所需的软件将在生产过程中以及将来得到支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、

    该器件使用以前的名为 bqEVSW 的软件。 它不使用 bqStudio。 产品页面的软件开发部分提供了下载链接。 如果您有任何问题、您可以像在这里一样随时将问题发布到我们的 E2E 论坛、我们的应用团队的一名成员将为您提供支持。  

    谢谢、

    鲁什