This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:带 AM64xx 的 EVM

Guru**** 2381260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855, TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004668/tps6521855-evm-with-am64xx

器件型号:TPS6521855
主题中讨论的其他器件: TPS6521815

你(们)好

您是否计划发布 TPS6521855和 AM64xx 的 EVM?

我找不到。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    Sitara 团队将发布 TPS6521815 (TPS65218xx 的 DIY-PMIC 版本、根据 TPS6521855的寄存器设置进行编程)和 AM64x 的 EVM。 该 EVM 使用 TPS6521815而不是 TPS6521855的唯一原因是 TPS6521855尚不可用。 请在 此处查找产品页面。 如页面所示、EVM 当前处于原型设计阶段、限量出售。 我建议联系 Sitara 团队以获得访问权限。 我已经在这个主题上对它们进行了 Ping 操作、以便进行后续操作。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

     AM64xx 入门套件(https://www.ti.com/tool/SK-AM64)使用此 PMIC、现已上市。

    物料清单指定 了 TPS6521855。  如 Emily 所述、早期版本组装有 生产前编程的 TPS6521815、因此相当于 TPS6521855。

    此致、
    Mike