This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20、用于在2MHz 下实现稳定运行

Guru**** 2537630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000956/tps543b20-tps543b20-for-stable-operation-at-2mhz

器件型号:TPS543B20

你(们)好

我想了解以下内容

输入电压:12V
输出电压:0.9V
输出电流:25A
L:EVM Default@0.47uH
Cin / Cout:默认为 EVM

RAMP = 187K,Cramp = 14.1pF (默认)

Fsw:在2MHz 下工作时为450KHz⇒μ W

是否正确地认识到有必要更改斜坡的电阻值(= cramp)以获得一般建议的相位裕度:45deg 和增益裕度:10dB?

如果是、如何使用公式/方法计算适当的斜坡电阻值?

此外、请告诉我在2MHz 频率下工作时的任何其他预防措施。

谢谢

铃木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki、

    就2MHz 下的运行速度而言、务必了解导通时间限制。 对于 PVIN=12V 和 Vout=0.9V 配置、您将为此器件提供足够的导通时间裕度。 如果 PVIN 预计会高得多、则可能需要考虑导通时间边界。

    对于斜坡补偿、通常增大斜坡电阻会导致更高的增益、更高的穿越频率和更低的增益裕度。 但是、相位裕度不是斜坡电阻的直接函数、取决于输出电容、电感和开关频率。 因此、在修改开关频率等设计参数时、必须调整斜坡电阻是正常现象。 没有一个成熟的公式可用于优化斜坡电阻值。 但是、我可以共享一个器件计算器或一组表格、以帮助您更好地确定斜坡电阻及其对相位裕度和增益裕度的影响。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec San

    我想使用 FRA (频率响应分析器)检查频率特性。 TPS543B20E 是否可行?
    如您所知、如果可能、FRA 应在 OSC 注入信号。通常、在输出和 FB 电阻器之间注入信号。 我应该在哪里注射?  

    >>我可以共享一个设备计算器或一组表格,帮助您更好地确定斜坡电阻及其对>>相位裕度和增益裕度的影响。

    ⇒您能与我分享上述信息吗? 最好了解 Rramp 设置电阻与相位/增益裕度之间的相关性。
    条件为 Vin = 5V Vout = 1V Iout = 25A

    谢谢

    Kotaro Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki、

    在您共享的原理图中、我建议将 R13更改为10-50欧姆电阻器、并在 TP11和 TP12处注入交流频率扫描。

    请发送电子邮件至 a-biesterfeld@ti.com、我可以更详细地分享有关相位/增益裕度计算的信息。

    此致、

    Alec Biesterfeld