This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630EVM-572:反激式不起作用

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28630, UCC28634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002289/ucc28630evm-572-flyback-wont-work

器件型号:UCC28630EVM-572
主题中讨论的其他器件:UCC28631UCC28630UCC28634

尊敬的 TI:

       我正在尝试为我们的其中一款产品设计内部电源。  

要求:
输入:260 Vdc 至710 Vdc  
输出:12V @ 1.5A 最大
我使用的是 EFD30/15/7内核(N97)。 我已经完成了使用 Lm 在1460uH 条件 下的耦合电感器的制作。 泄漏电流为20 μ H。  
(我的主要业务:78,次要业务:9和辅助业务:10)。
(我看到 Vdd 上升和下降、但不会启动)。
我正在使用评估板、以便我们能够在布局之前进行验证。  
因为所有控件都在内部。 我不知道正在发生什么、可以使用一些帮助。
谢谢、
此致、
Anirudh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于直流输入、您可能需要更改为 UCC28631/2/4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 最好能就此与他人交流。 无论如何、

    我从 Digi 收到的反激式评估板工作了一分钟、然后无法启动。  

    我尝试用 UCC28634/UCC28630替换该部件,也不工作(交流(120V/240V)和直流(90V 至330Vdc))。  

    下面是我看到的屏幕截图。 我在我的 wits 末尾想弄清楚这一点。 我真的很喜欢芯片、但我不知道芯片内部发生了什么、因为我无法访问数字系统或模拟计数器部件(误差放大器、比较器等)。  

    此外、我在 C7、L2和 C5滤波器上看到较大的 Q 值。 有什么原因或 TI 错过的设计问题?

    此外、如何找到控制到输出传递函数评估板(可能与 R7串联20欧姆)?

     

    VDD-pri GND:VDD wrt Primary GND

    V6-4:Lm 两端的电压(变压器引脚6 wrt 引脚4)。

    此外、我还订购了另一个电路板。

    请帮助、

    谢谢、

    Anirudh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我使用计算器根据您的变压器规格仔细检查参数, 您可以参阅下面的更改列表。

    也许您可以尝试更新它,然后重新启动,您可以在下面的链接下载计算器。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc537

    R7:24.9千欧

    R8:32K 欧姆

    R16:0.8 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您能回答以下问题吗、希望很快就能回答:

    问题已被询问但未被回答

    1. 我看到 C7、L2和 C5滤波器上有较大的 Q 值。 有什么原因或 TI 错过的设计问题?

    2.如何找到控制到输出传递函数评估板(可能是20欧姆与 R7串联)?

    新问题:

    3.我读了数据表、计算了数据表、结果不起作用。 我所在的工厂(反激式转换器)运转正常。 我连接了一个信号发生器来建立它(而控制器芯片是 DNP)。

    工作台上此芯片的参考设计要求 Lpri 为2.5mH。 数据表显示、Lpri 的范围为200uH 至1.5mH。 您能解释一下这种差异吗?

    5.由于我的输入范围很宽,因此根据数据表计算得出的 Lm 大于1.5mH。 根据我的经验、听起来不错。 在这种情况下,此芯片是否不能用于我?  

    6.我部分修复了启动问题(初始三个脉冲)、我收到的评估板上有一个损坏的齐纳二极管(修复了它)。 现在、我看到了一条 PWM 轨迹、但它不会转换为稳态运行。  

    7.我尝试了几个不同的变压器(78到9、100到10和200到10、使用 EFD30/15/7 CORE N97)、但没有任何效果。 随着匝数上升、Lpri 会按预期增加(取决于气隙和匝数比从800uH 增加到13mH)。 我的感应电阻器为0.2欧姆。 我看不到输出电压。 即使我的关断有点小、我也应该看到一个不同的电压(芯片将对次级电压视而不见)。 当然、我尝试用 UCC28634替代芯片。

    8. UCC28630为何不能与直流输入配合使用? 只要电压在有效区域、它就应该工作。 嗯、至少这是我从数据表中得到的结果。  

    谢谢、

    诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    与您指出的一样、通过其内部 PID 反馈环路控制、电感限制为200uH 至1500uH、因此 UCC28630不适合您的。

    我还列出了几个与您的规格类似的参考设计、供您参考。

    https://www.ti.com/tool/PMP5067

    https://www.ti.com/tool/PMP7760

    https://www.ti.com/tool/PMP22288