This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:有关 TPS1663的查询

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23523, TPS23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003215/tps1663-query-regarding-tps1663

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS23523TPS23525

我们正在处理-48V、2A 负载(典型值)、输入范围为-40V 至-60V。 TPS23523用于在输入超出限制时保护 TPS16630和负载。
我们已使用 TPS16630的使能端单独启动负载。 一次可以启用任一负载或两个负载。

请建议:
1.我们是否可以在负输入情况下将 TPS23523与 TPS16630配合使用?

我们的负载可接受高达-75V 的输入、但 由于 TPS16630的占用空间小、我们使用 了 TPS16630并将其限制为-60V。
您能否为 TPS16630提供小尺寸替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您与我们联系。 但是、支持 TPS16630、尤其是 TPS23525 的应用工程师目前由于医疗紧急情况而无法工作。 我们将在下周初再次与您进行讨论。 请期待在您回来时有一些延迟。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    只要不超过 TPS16630的额定电压、您就可以在下游使用 TPS16630。  

    TPS16630是一款合适的器件、可在我们的产品系列中支持60V 工作电压。

    准备好后、请分享原理图以供审阅。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经分享了方框图。 请在此基础上提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    根据方框图、看起来不错。 请继续准备原理图、并在准备好后与我们分享以供审核。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我要附上原理图、请查看并建议 我们是否可以将  TPS23523与 TPS16630配合使用以用于负输入情形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    我们在这里没有找到原理图。 请您再次使用"插入"选项卡连接原理图、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS16630.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    感谢大家分享原理图。 我们明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    两个原理图对我来说都很好。

     在 TPS23523的输入端使用 TVS 二极管/压敏电阻、在 TPS16630的输出端使用肖特基二极管。 我们的 EVM 原理图中提供了器件详细信息。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    此处、我们将使用过压为60V 的-ve 电压热插拔 TPS23523、并使用最大为60V 的+ve 电压的 TPS16630。这是否会产生任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    由于 TPS16630的 Vin 和 GND 引脚之间的电压 为+ve、因此不应出现任何问题  

    此致、Rakesh