This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:用于调节电流的外部分流电阻器

Guru**** 1129570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000607/tlc6c5712-q1-external-shunt-resistor-to-regulate-the-current

器件型号:TLC6C5712-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6C5912

大家好、

我知道该器件是恒流稳压器、但是否可以通过使用外部电阻器设置 LED 电流来将其用作 TLC6C5912?

如果我选择外部电阻器来限制低于 TLC6C5712的 Riset 设置的电流、那么我认为低侧晶体管会使和饱和  

LED 电流将仅由外部电阻器设置。  

我的理解是否正确?

如果使用此类器件、是否存在任何问题?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电阻器用于为该器件设置最大电流,客户也可以使用寄存器为每个通道配置“8位,256步长”电流。

    您可以在数据表的第一页中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、我知道每个通道电流都可以通过寄存器进行配置。

    我要做的是控制12个以上的 LED。 例如、11个 OUT (1至11)通道用作恒定电流调节  

    如数据表中所示、并使用 OUT0来控制另外3个并联的 LED。  

    我想独立控制这3个 LED 的电流。  

    如果我在每3个 LED 顶部放置外部电阻器、并将流向 OUT0的总电流限制为小于 Rirref 设置的电流、

    我相信低侧 FET 将完全导通、总电流仅由 LED 顶部的外部电阻器设置。  

    我在实验中检查了行为、它按预期工作(OUT0引脚电压= 0.1V)。  

    是否存在任何副作用或问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件是恒定电流源、 我不知道它是否可以控制电流大小? 因为您使用电阻器对电流进行分压。

    它看起来不错、因为它不是典型的应用、所以我也无法确定 您的应用中是否存在任何风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、这不是一个典型的应用、但如果可以这样使用以节省一些成本、这是很好的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。