This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121EVM:无法将 EVM 上的输出电压增加到28V

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004099/lm5121evm-failed-to-increase-output-voltage-to-28v-on-evm

器件型号:LM5121EVM
主题中讨论的其他器件:LM5121

大家好、

我的客户使用我们的 LM5121 EVM 来实现5Vin 和28Vout、但发现输出电压只能增加到20.9V、以下是他们在 EVM 上所做的更改

这是负载电流为2A 时的 SW 波形、看起来不稳定。

您能否帮助确定他们所做的更改是对还是错? 为什么输出电压不能增加到28V?

此外、它们还发现当 VIN=5V 时、VCC=20.9V 与 Vout 相同、而我认为 VCC 应该略小于5V。 您知道它为什么跟随 Vout 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    如果 VCC=20.9V、则意味着 LM5121器件损坏。 他们是否尝试用新 IC 替换?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    它们已更改为新的 LM5121、但结果相同。

    您能否帮助评估 EVM 以查看是否重现此问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    根本原因已查明。 移除 D2/R4后、VCC 不受 VOUT 的影响、然后它可以达到28V

    谢谢。