This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:更高的输出电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004552/mc34063a-greater-output-voltage

部件号:MC34063A

我们计划使用 MC34063A 进行升压反激。 给出基准电路后,匝数比的增加是否会使输出电压变为高电平? 我是否可以知道反馈在给定参考原理图中是如何工作的(即如何生成1.25V)。 以及在反激式情况下需要接地隔离时如何进行反馈。  

我们的输入电压= 4V @ 0.8或1A、输出电压= 48V。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    您可能需要辅助绕组来感应输出电压。