This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:谢谢、请帮助您检查设计

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004291/tps65296-please-help-to-check-the-design-thanks

器件型号:TPS65296

尊敬的先生:

请帮助检查原理图设计是否正常、谢谢!

PVIN=12V

PVIN_VDD1 = 5V

负载:Micron LPDDR4 4GB * 2件

此 PMIC 是针对 LPDDR4电源设计的,因此我们不需要 LDO 通道,我怀疑我们能否让 LDO 输入(VLDOIN)悬空?

感谢您的大力支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    柳昌将于明天对此进行研究并向您提供反馈。 请稍候。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenqiu、

    不可以,即使未使用 VDDQ,LDOIN 也不能作为输入引脚浮动,只需像您所做的那样将其连接到 VDD2输出。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!