This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:tTIMER 可以设置为0?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003382/tps3422-ttimer-can-be-set-to-0

器件型号:TPS3422
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

大家好、

对于我们的应用、我们希望使用具有0秒延迟的 TPS3422。 我们能否将 TS 连接到 VCC 以实现这一点?

数据表中有一条注意事项、即此选项仅适用于出厂设置。 这意味着什么?  

我们能否从 TI store (工厂)获取延迟为0秒的器件? 如果可行、请告诉我们您的意见。

此致、

Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandana、

    是的、您可以将 TS 连接到 VCC。  请参阅以下内容:

    语言有点令人困惑、但它并不是为了阻止使用"0"选项。 您可以在可编程器件(TPS3241Ey、TPS3422Ey)上将 TS 连接到 VCC 以实现0延迟。

    目前、由于 IC 短缺、零件缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们的应用是在输入变为低电平时、在输出上生成固定脉冲、而不会因输入而产生任何延迟(400ms 脉冲工作正常)。 无论输入信号状态如何、输出都应在脉冲之后保持高电平。

    由于数据表中仅提到150us 的典型检测延迟、您能否告知我们最大值 检测延迟?

    TPS3422是否能够与我们的应用完美配合?  还是会有任何问题?

    对于我们的应用、请检查并告知我们哪一个是更好的选择? 一次性脉冲发生 器 SN74LVC1G123 或 TPS3422?

    此致、

    Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandana、

    让我检查一下我是否可以获得有关最大检测延迟的一些数据。  为了让您知道、我可能无法找到数据。

    我相信 TPS3422能够很好地满足您的应用需求、我看不到任何问题。

    关于 SN74LVC1G123、我对此器件一无所知。  您可能希望在该产品线中开始另一个线程、以便他们的应用工程师能够为您提供有关该器件的更多见解。  对于 TPS3822、该器件采用小型封装、最大额定电压为6.5V、复位延迟为400ms、最高温度范围为-40C 至+125C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandana、

    遗憾的是、我们没有有关最大检测延迟的数据、因为我已经向产品工程师询问并在 TPS3422测试文件夹中四处查找信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您能否确认150us 典型检测延迟是否适用于 TPS3422?  

    如注2所示、对于 TS=VCC 时延迟为0秒的器件、当此配置中的两个 PB 输入变为低电平时、RESET 在 TDD 时间内置为有效。  由于 TPS3422具有单 PB 输入、150us 的延迟可被视为更糟糕的情况?

    此致、

    Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandana、

    我只能转到数据表中的内容。  TPS3422在典型条件下的典型检测延迟为150us。

    150us 检测延迟是典型值、并非最坏情况。  最坏的情况还包括晶圆工艺、电压和温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandana、

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  如果您没有、请单击"已解析"以关闭该线程、继续操作并关闭该线程。  谢谢、祝您好运!