This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:tDELAY 取决于 VIADJ?

Guru**** 2509525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004418/tps92513-tdelay-depends-on-viadj

器件型号:TPS92513

大家好、

我的客户正在评估 TPS92513。 客户发现 tDELAY 取决于 IADJ 电压。

它们对 COMP 使用0.01uF。 根据数据表中的 tDELAY 计算、延迟将为250us (=0.01uF * 0.7V /28uA)。

其 tDELAY 测量结果如下。

VIADJ = 1.8V:tDELAY = 250us

VIADJ = 0.9V:tDELAY = 2.5ms

您能否检查数据表中公式(10)中的0.7V VCOMP 阈值还是28uA 充电电流是否取决于 VIADJ?

如果它依赖于 VIADJ、您能否与我们分享包含 VIADJ 依赖关系的 tDELAY 计算?

此延迟时间将影响其终端设备的规格。 因此、如果您能澄清 VIADJ 对 tDELAY 的依赖性、我将不胜感激。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。