This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:有关陶瓷双扁平封装的问题

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004223/tps7h2201-sp-questions-on-ceramic-dual-flatpack-package

器件型号:TPS7H2201-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H2201EVM-CVAL

大家好、

 

我对陶瓷双扁平封装有快速的问题,我想确认我理解正确。

在下图中、引线的上方浮动~0.9mm。 这是因为散热焊盘的厚度。 我应该如何实现它? 引线是否应稍微弯曲以接触电路板?

2.在 EVM (TPS7H2201EVM-CVAL)的图片上、引线会缩短。 是否需要切割铅? 还是完全由系统决定?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

     

    用户可以确定如何剪切引线并将其弯曲以与电路板接触(这也称为修整和成形)。 有些用户有特定的修整和外形要求、因此我们提供具有直接引线的器件、使他们在设计方面具有更大的灵活性。 对于 EVM、我们使用分包商(通常 是 Fancort)来提供器件的修整和封装规格。

    此常见问题解答中提供了更多详细信息: 陶瓷空间功率器件的 PCB 封装和修整/外形配置文件

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我知道。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Kurumi