This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:漏极压摆率 v.s. 驱动强度电阻器曲线

Guru**** 2440300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R050, LMG3422R030, LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002369/lmg3422r050-drain-slew-rate-v-s-drive-strength-resistor-curve

器件型号:LMG3422R050
主题中讨论的其他器件: LMG3422R030LMG3410-HB-EVM

请提供排水压摆率 v.s. LMG3422R050和 LMG3422R030的驱动强度电阻器曲线?

下面是 LMG3410-HB-EVM 的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我们有3个步骤、如下所示。

    寄存器设置模式: RDRV=寄存器
    100V/ns 模式:  RDRV=5V 时
    150V/ns 模式:  RDRV=0V 时

    请告诉我寄存器模式 R 值 V.s 漏极压摆率?