This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2901-EP:将 UC2901-EP 用作一个非稳压 DC/DC 转换器模块

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2901-EP, DCP020503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004463/uc2901-ep-using-the-uc2901-ep-as-an-unregulated-dc-dc-converter-module

器件型号:UC2901-EP
主题中讨论的其他器件: DCP020503

您好:

我已使用 DCP02系列2W、1000VRMS 隔离式非稳压直流/直流转换器模块为 H 桥电路提供偏置电源。

我有一个需要扩展温度范围(-50C) 直流/直流转换器的应用。 VOUT=12-15VDC,50mA-100mA。  

1. DCP02系列直流/直流转换器是否有扩展温度(EP)器件?

2.能否使用变压器隔离式输出运行 UC2901-EP 开环?

3.是否有更好的 TI 解决方案可以推荐使15VDC 偏置电源@ 50mA-100mA 在 -50C 的温度下运行  

4.如果 UC2901-EP IC 是我偏置电源的一个好选择、那么有预先设计的隔离变压器可以与 UC2901-EP 配合使用。

感谢你的帮助、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DCP02系列上、您需要创建一个单独的线程来询问器件型号(如 DCP020503)、然后该线程将由支持 DCP02系列的团队提供支持、而 DCP02系列不是支持 UC2901-EP 的团队。

    2.是的

    您可以查看 UCC2808。

    4.不能、我找不到符合您规格的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪。  我找到 了工作温度为-55°C 的 UCC2808AQDR-1EP。 我认为 DCP02使用推挽式拓扑。 希望我能找到  UCC2808AQDR-1EP 的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2808用于推挽控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。 我认为 IC 是一个完美的选择。 我是 SMPS 设计人员。 非常感谢您的帮助。 工作做得很好!