This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在五分钟内掌握具有 LED 显示应用的 LP589x/TLC698x 器件?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891, LP5890, TLC6983, TLC6984, LP5891-Q1, TLC6983EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160761/faq-how-to-master-lp589x-tlc698x-devices-with-led-display-applications-within-five-minutes

主题中讨论的其他器件:LP5891LP5890TLC6983TLC6984LP5891-Q1TLC6983EVM

继续更新...

[Q1]:LP5891-Q1 / LP5891 / LP5890 / TLC6984 / TLC6983之间的主要区别是什么?

[Q2]:如何使用 LP589x/TLC698x 快速点亮 LED 面板? 示例代码在哪里?

[Q3]:如何配置颜色/亮度/色温?

[Q4]:如何实现 CCSI? CCSI 是否与 SPI 兼容?

[Q5]:如何选择电源 VR、VG、VB 和 VCC?

[Q6]:能否为 LP589x/TLC698x 提供更多相关资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Q1]:LP5891-Q1 / LP5891 / LP5890 / TLC6984 / TLC6983之间的主要区别是什么?

    从功能角度来看、这些器件之间的主要差异如图1所示。

    LP589x-TLC698x-comparison-table

    图1 LP5891-Q1 / LP5891 / LP5890 / TLC6984 / TLC6983之间的差异
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Q2]:如何使用 LP589x/TLC698x 快速点亮 LED 面板?  示例代码在哪里?

    使用评估模块(EVM)是一种更简单、更快速的方法。 以下是过程(您可以在表1中找到链接):

    1. 在线申请 EVM。
    2. 准备相应的控制器板MSP430F5529 LaunchPad
    3. 下载示例代码
    4. 按照 EVM 用户指南中测试设置部分的说明进行操作,或按照示例代码用户指南进行操作。
    5. 然后、您应该能够点亮 EVM 上的 LED 面板。
    6. 您可以下载寄存器映射生成工具。 使用此工具、您可以尝试更改配置寄存器的设置并生成可直接替换为参考代码的配置头文件。

    表1有用链接汇总

    器件

    评估模块( EVM)

    EVM 用户指南

    示例代码

    示例代码  
    用户指南

    寄存器映射
    生成工具

    LP5891-Q1

    即将推出

    即将推出

    即将推出

    下载

    LP5891

    LP5891EVM

    下载

    LP5891EVM-SW-F5529

    即将推出

    LP5890

    LP5890EVM

    下载

    LP5890EVM-SW-F5529

    下载

    TLC6984

    TLC6984EVM

    下载

    即将推出

    下载

    TLC6983

    TLC6983EVM

    下载

    即将推出

    下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Q3]:如何配置 LED 面板的颜色/亮度/色温?

    表2显示了配置亮度、色温和颜色的基本寄存器设置。 您可以参阅数据表中的"寄存器映射"部分。

    表2基本寄存器设置
    formulas table
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Q4]:如何实现 CCSI? CCSI 是否与 SPI 兼容

    • 无论 SIN 上是否有数据、SCLK 都需要是连续的。
    • 由于时钟信号不连续、正常 SPI 不会直接适应 CCSI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Q5]:如何选择电源 VR、VG、VB 和 VCC?

    1. VCC、VR、VG 和 VB 的建议运行条件应在2.5V 至5.5V 范围内。
    2. 应特别注意 LED 电源电压、VR、VG 和 VB。 它们不应太大、以降低芯片内部的功耗。 此外、它们不应太小而无法满足膝点电压要求、从而使电流源正常工作。 图2展示了 LP589x/TLC698x 的简化输出级。 您可以使用图注中列出的公式计算理论上最小的 VR 值。  相同的计算方法适用于 VG 和 VB。 对于所有通道、VCS 应大于 VKNEE。 您可以在数据表的电气特性部分中找到 VKNEE 和 RDS (on)。
    Figure 2 Simplified Output Stage of LP589x / TLC698x
    图2 LP589x/TLC698x 的简化输出级
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Q6]:能否为 LP589x/TLC698x 提供更多相关资源?

    其他资源: