This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供 LM5122和 LM25122设计建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004263/asking-for-the-lm5122-and-lm25122-design-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM5122

您好、先生、

 

我的客户希望针对以下条件设计升压应用。

输入电压:20V

输出电压24V/输出电流20A

 

LM5122和 LM25122是否能够满足该要求? 假设电流额定值取决于 MOSFET、对吧?

 在 webench 中、LM5122适用于25A 设计。 (https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=42CDAF14008F7A80)

但是、从产品搜索列表中、它显示两个器件只能支持20A 的最大电流。

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    是的、LM5122或 LM25122都可以实现。 LM5122的开关频率高达1MHz、而 LM25122仅为600kHz。

    对于大约500W 的功率水平、单相是不够的。 Webench 不支持多相设计、但我们提供了一些参考设计。

    双相: www.ti.com/.../PMP9595

    四相: www.ti.com/.../PMP7969

    谢谢、

    银城