This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ 充电器 IC 问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25895, BQ34110, GPCCEDV, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999952/bq25895-bq-charger-ics-questions

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ34110GPCCEDVBQ25890

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在 使用 BQ25895和 BQ25713设计电池充电器解决方案、并需要您在该器件上的专业知识来回答以下问题:  


"我已开始设计单节锂离子电池供电的系统。 要求如下:
-电池快速充电(我使用过 bq25895)
-读取电池电量的百分比
-使用两种方法提供主板的电源:
1.只有电池存在且充电电压超过3.7V 时,
使用电池。 为系统供电。
2.充电器插入和电池时。 已耗尽
充电器提供系统电源。
主要挑战是这里。 当我插电/放电充电器时、无论电池的充电状态如何、VSYS 和 PMID 引脚都会下降一段时间、系统将面临故障。 如何解决电力线中的这个不需要的中断?
------------------------------
我设计了另一个使用2节电池的版本、其中使用了 BQ25713充电器 IC、BQ34110电量监测计和 BQ296230DSGR 保护器。 我有一些问题:
欠压检测:
BQ25713讨论2.55伏左右的"Vbat.under Voltage"。 如果使用2节电池、则需要分别检查所有电池。 换言之、将每个电池与"Vbat.under Voltage= 2.55"进行比较? 如果蝙蝠发生了什么情况。 是否检测到欠压? BATFET 将被停用还是其他任何东西/更多?
如果移除了电池(我没有使用电池移除检测并将"0"应用于 CELL_BATPRES 引脚),正确的充电器(插入)能否在 SW2或 VSYS 引脚上提供足够的电压? 我能否将二极管对用于 VBAT 和 VSYS/SW 以确保输出电压、就像为 EVM 文件上的3.3V 稳压器设计的一样?
-如何在 BQ34110电量监测计上找到电池电量的百分比?"

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我可以为 bq25895和 bq34110提供帮助、但我建议为保护器和 bq25713制作其他线程、因为有很多问题、并且保护器是不同团队的一员。

    对于 bq25895问题、您能否分享插入和未插入适配器的波形? VSYS、PMID、VBAT 和 VBUS 将有助于查看它们的行为。

    对于 bq34110、您需要在 GPCCEDV 工具之后对电池执行一些周期来计算电池系数、然后您可以读取充电开始。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我刚刚收到了我们客户的更新。 以下是提供的详细信息:

    我们希望提供稳定的输出(电压>3V 和电流<3A (启动负载电流))。 系统应在"仅电池连接模式"、"仅适配器(Vbus)连接模式"以及两者均存在时工作。 此外、我们必须使用最大充电电流来缩短电池的充电时间。

    我正在研发 BQ25890和 BQ25895 IC。 第一个问题是:


    1 -无论输入电源是 BAT、VBUS 还是两者、运行都应该是连续的。 Hope VSYS 和 PMID (当适配器存在时)或两者都将支持预期的电源、请告诉我是否可以/不可能。

    2-我已启动 BQ25890-5、如下所示:
    REG#值
    00 0x30
    01 0x05
    02 0x71
    03 0x30
    04 0x20
    05 0x13
    06 0x5E
    07 0x80
    08 0x03
    09 0x44
    其他参数将根据默认值进行设置。 VBUS 为(5V-3A)或(9V-3A)。 电流限制。 引脚通过330 Ω 电阻器下拉、CE 下拉。
    首先、我已经检查了 chargeEN 位(REG[4]=1)和充电(快速充电)和 REG0C=0x00、所有这些都是正确的、但电池未充电(REG12=0x00)。
    在另一项测试的相同情况下、电池开始充电、但经过一段时间后、热调节状态指示为"1"(4级 PCB、在电源板上有散热器)。 测试完成后、充电电流为零、没有任何故障!
    我已经更改了 IC、PCB 样片板、输入电源并检查了所有 PCB 连接、但没有理由知道为什么没有可接受的响应。

    首先选择了 BQ25890、我们发现了 VSYS。 无法提供负载电流(启动尖峰电流为3A 及以上)、我们决定并行检查 BQ25895。 第一个问题是了解此单节电池充电器是否可以满足项目目标、或者我们应该切换到2节或3节电池充电器方法。

    关于第二个问题、这两个器件都无法为电池充电、但 BQ25895对我们来说更重要、我报告了 BQ25895的寄存器。 我已经检查了所有寄存器值、所有"e2e"相同的问题以及"8741.BQ2589x_898x_常见问题解答"、但没有找到答案。 CE 引脚充电 EN 位、REG 0x0B 和 REG 0xOC 似乎正常、但充电器不为电池充电。
    我还尝试了这个客户(e2e.ti.com/.../bq25895-bq25895-not-charging) 体验和 REG 初始化、但结果是一样的。

    下面是原理图。

    期待您的进一步建议。 谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您能否使用 EVM 测试相同的设置和寄存器并查看问题是否仍然发生? 我可以尝试使用 EVM 上的寄存器设置在我的一侧进行测试、如果您将 CE 引脚拉至低电平并且 CHG_CONFIG = 1、则只要同时启用 BATFET、它就应该开始充电。

    我无法访问发布的链接、它表示找不到页面。 您是否遵循了原理图检查清单?

    e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们的终端没有可用的测试设置、我将让客户使用提供的配置进行测试。

    这是 E2E 链接、我刚才删除了右括号 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624886/bq25895-bq25895-not-charging

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    让我们了解 EVM 测试的结果。

    该链接还提供了大量有关何时启用充电以及哪些原因可能导致充电的信息。 如该线程中所述、如果 VSYS 上存在较大负载、则来自 VBUS 的电流可能都将流向 VSYS、而不会为电池充电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    以下是我们从客户那里得到的回复:

    "遗憾的是、我没有要测试的 EVM 板、但正如您提到的、PCB 设计中的每一个问题都已解决。 我不确定 BATFET、但 VSYS 电压可用、还有其他需要检查的吗? 每次我检查 I2C 连接和 CHG_CONFIG = 1以及充电状态和故障寄存器(0x0C)、但充电电流仍然为零时。  我已将 IC 更改为另一个(相同的器件型号)、但结果仍然相同。 我能做些什么?"

    您是否有任何其他建议可供我们的客户测试? 谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    确保 BATFET 未打开、可在寄存器中启用充电、但如果 BATFET 被禁用、则不会充电。 即使 BATFET 处于开路状态、充电器也会从 VBUS 提供 VSYS、因此除非 BAT 电压和 VSYS 相同、否则这不会是一个好的指示器。

    在以下情况下应进行充电:

    1. CE 拉低且 CHG_CONFIG = 1
    2. BATFET 打开
    3. VSYS 不需要所有电流
    4. 无故障

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、


    我们的客户已检查 BATFET 状态、响应如下:
    -CE 引脚=0、
    -Qon 引脚为3V。
    -REG09[5]= 0
    -VSYS 引脚上无负载

    这是初始化代码。 值:
    REG0至 REG09:
    (0x"30"、0x"05"、0x"70"、0x"10"、0x"08"、0x"13"、0x"5E"、0x"81"、0x"03"、0x"44")
    并在连接 Vbus=5V、主机和电池后读取值:
    REG00至 REG14:
    0x30、0x05、0x70、0x10、0x08、 0x13、0x5E、0x81、0x03、0x44、 0x93、0x76、0x00、0x11、0x3B、 0x3A、0x4C、0x97、0x00、0x30、 0x3A

    充电电流仍然为零。
    我已经检查了另一种情况,即主机断开连接,BQ 应在默认模式下工作(Ce=0和 Qon=3V) STAT 引脚为低电平,但万用表现在再次开始充电。

    最后一个结果是针对充电电流为零的5V-5A 适配器和5V 商用电压电源。
    通过使用9V 3A 适配器、充电开始、通过将输入适配器更改为5V、充电电流恢复为零。
    第一个问题是这里? 为什么会发生这种情况、如何使用5V 适配器?

    一段时间后、当主机命令快速充电电流在 VBAT=3.5V 时增加到2A 时、表示为"1"的热调节状态(4引线式 PCB、在电源板和分布式多边形上有散热器)是否正常?

    感谢您的帮助、

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    如果默认寄存器配置允许充电、则其中一个寄存器设置很可能会导致此问题。 我不知道所有的系统规格都能解决某些设置可能出现的问题。

    您是如何读取电流的? 在此模式下、您能否捕获开关节点以及 VBUS 和 VBAT?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们的客户感谢您 的帮助。

    他们有后续问题、并随附了他们的 PCB 布局。 它们还使用了一个灌电流、但当充电器以9V 电压开始充电时、经过一段时间后、热调节位显示为"1"并且充电停止。 根据客户、他希望最终使用5V 适配器、并认为5V 适配器也会出现此问题。

    e2e.ti.com/.../8306.TI.pdf

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    其充电器的开关节点非常大、可能会向系统辐射大量 EMI。 您能要求获取我之前提到的波形捕获吗?

    当 VBAT = 3.5V 且 VBUS = 5V 时、为电池充电不会出现问题。 我已经在我的一侧测试过这种情况、它在没有报告问题的情况下工作正常。 如果他们能够验证使用 EVM 时、不会在他们的一侧发生这种情况、我们可以专注于硬件设计。

    此致、

    Wyatt Keller