This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:原理图审阅

Guru**** 2555880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159810/bq76952-schematic-review

器件型号:BQ76952

您好!

请查看随附的文档。

BMS 专为具有低侧开关的16S 配置而设计。 STM32系列 MCU 用作主机。 未使用 Reg1和 Reg2。

如何使用具有低侧开关的 LD 和 PACK 引脚,如果我不想使用这些引脚,该怎么办?

如何使用 TS2引脚。  

 关于改进原理图的任何建议。

Thanks.e2e.ti.com/.../3036.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    我们有一份具体的应用手册、其中讨论了如何使用低侧 FET 实现 BQ76952。  我将在此处链接: 将低侧 FET 与 BQ769x2电池监控器系列配合使用(修订版 A)(TI.com)。  图3-1. 本应用手册中的 BQ76952低侧开关监控器原理图提供了原理图示例。  

    我 还注意到、您的原理图利用并联 FET 配置进行充电和放电。  我将在此处链接另一个讨论相关注意事项的应用手册: 《使用 BQ769x2电池监控器实现并行路径》(TI.com)。   

    原理图上的一些注释:

    • 我注意到您已经实现了一个低侧栅极驱动器、因此这很好。  
    • D13二极管可能会导致问题、因为这会切断 CHG FET 的关断路径。 为什么添加此项? 添加此二极管后、CHG FET 只能通过 R47 (1-MOhm)电阻放电。 为了更快地关断这些 FET、可能需要一个本地关断电路。  
    • 低 侧 FET 应用手册中的第7节控制 LD 显示了 LD 引脚的示例配置。  此外、数据表(BQ76952适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的3节至16节高精度电池监控器和保护器数据表(修订版 B)(TI.com))提供了有关如何配置表16-3中未使用引脚的信息。 终止未使用的引脚。
    • 如果未使用电池组引脚、可将其连接至高电平或低电平。
    • 如果不使用关断功能、则可以将 TS2引脚拉至 VSS、因为将 TS2引脚拉至低电平会将器件从关断状态唤醒。  如果您打算使用关断功能、 则可以将 TS2引脚悬空、然后拉低以唤醒器件。
      • 如果 TS2连接到 VSS、则器件将无法进入关断模式。  它只能软关断。  这可以在技术参考手册中的第7.5节"关断模式 "中找到、链接如下:BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com)。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵响应。

    充电和放电 FET 与多个并联 FET 串联、用于高电流应用。

    CHG 路径上的电路是参考文档《 使用低侧 FET 和 BQ769x2电池监控器系列》(修订版 A)(TI.com)设计的。

    我是否可以从 CHG 路径中省略 D13和 Q11。 您对此的建议将有所帮助。

    我应该考虑的任何其他因素来改进我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    需要使用 Q11来保护 CHG 路径免受过负电压的影响。

    我看到、我更深入地研究了这一点、在添加了该二极管的情况下、该二极管似乎阻止了电流流动、而 CHG FET 的关断将仅通过 FET 栅极-源极电阻器来决定。

    在故障条件下 PACK-被拉至高电平的情况下、可能需要这样做、因为电流可能流入引脚、引脚电压可能超过引脚的绝对最大值、这将需要被阻断或限制。 我不确定该电流对您选择的驱动器会产生什么影响。

    如果您发现 CHG FET 的关断速度太慢、则可以添加外部关断电路以更快地关断 CHG FET 、如图5-9所示。 IC FET 驱动器的12个放电和充电 FET 低侧应用手册原理图。

    评估您的设计并查看您的设计需要什么。 如有任何疑问、请告知我们!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed、

    没问题!  很高兴为您提供帮助。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon