This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:VPDM 设置

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003510/bq24250-vpdm-setting

器件型号:BQ24250

大家好、

客户询问是否存在将 VDPM 设置为4.2V 作为 GUI 最小值的问题?

但是、DS 中的最小工作电压范围为4.35V、请提供建议。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    数据表最小值4.35V 是我们可以保证的最小建议工作电压。  虽然充电器的寄存器可能接受 VDPM=4.2V、但 TI 不能保证其它规格、例如 BATREG 被设定为4.2V 时的充电终止。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢确认、我将与客户核实。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于跟踪目的的闭合螺纹。 收到客户的反馈后、您可以重新打开主题帖以进一步提问。