This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:允许的最小充电电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004549/bq25303j-minimum-charge-current-allowed

器件型号:BQ25303J

 对于 BQ25303J、是否有可使用外部电阻器设置的最小充电电流。

例如、如果我有一个250mAh 的电池、并且我想以125mA (C/2)充电、我是否可以将电阻器设置为320kOhm (40k/0.125)来实现这一点?  低充电电流是否存在此类问题?

Matt Mottier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     对于高于300mA 的充电、我建议使用此器件。 对于开关转换器、在较低的充电电流下精度会下降、因为转换器更难感应此类低纹波电流。 对于125mA 的低充电电流、使用开关充电器是不可行的。 我建议您为您的应用选择线性充电器。 您可以通过 TI.com 上的参数搜索工具查看我们的产品系列、并选择线性拓扑: www.ti.com/.../overview.html